This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23365:输出功率不一致

Guru**** 2930540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, PMP23365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1463832/pmp23365-output-power-inconsistencies

器件型号:PMP23365
主题中讨论的其他器件:TPS23730

工具与软件:

我要介绍的是 PMP23365参考设计。 该规格表明它可以输出高达72W。 然而、它使用的是 TPS23730 PD 芯片、从其规格来看、它只能与 PSE 协商高达51W 的功率。 我确定我缺少一些东西,但我不知道什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    您是对的、PD 控制器的内部导通 FET 只能支持51W (电流受限);但是、查看原理图、设计人员添加了一个外部旁路 FET、使其能够支持更高的功率、并使内部 FET "短路"。 可能存在一些电流共享、具体取决于所选 FET 的 Rdson、但这足以不触发 PD 控制器的电流限制。