This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00711:需要购买 TIDA-00711

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1464501/tida-00711-need-to-buy-tida-00711

器件型号:TIDA-00711

工具与软件:

尊敬的团队:

我需要核实 TIDA-00711参考设计 EVB 的性能、您能否帮助购买(经销商或直销...)

此致

Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我们仅提供参考设计、这些设计不用于销售。 所有材料都已发布在网络上、所以您可以自己构建(PCB、Gerbers、BOM)。

    谢谢!

    Robert