This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1460663/pspice-for-ti-pspice-for-ti

工具与软件:

错误(ORCOMMN-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI。 在上未找到有效许可证 许可证服务器。 更新许可证服务器配置、以包含 OrCAD PSpice TI 许可证。

安装后出现此错误。 一旦它正常运行但在第二天它会失败并显示此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题。  我在12/25年10月25日安装了 PSpice、现在在12/25年11月25日安装了 PSpice、但收到相同的许可证错误。  有4年前的帖子通过卸载和重新安装解决了这个问题,声称这将在下一个版本中得到解决。  该版本是发生的还是我们被迫重新开始新的安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我多次尝试重新安装、但每次都出现相同的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    此许可证位于您的硬盘驱动器上的%appdata%/\Cadences\VBL\TI_PSpice_231\license

    license.txt

    事实上、该方案正在寻找其他地方是问题所在。

    重新安装后、是否使用了添加/删除程序来删除并重新启动? 卸载过程将不仅仅删除程序。

    如果你没试过、请尝试一下。

    接下来要尝试清除注册表文件夹:

    1. 关闭 PSpice for TI
    2. 打开注册表编辑器并转到 HKEY_CURRENT_USER\software\Orcad\Capture389\23.1.0 Pspice_Install
    3. 删除23.1.0文件夹

    最后、如果这样做不起作用、我们需要收集一些数据来识别发生了什么。

    为此、我们需要设置环境变量:

    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量

    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。 该变量设置为对许可问题进行故障排除。 在调用 Cadence 工具之前必须设置 CDS_LIC_QA_TEST。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。

    窗口:

    访问 Windows 按钮、为您的帐户搜索编辑环境变量。

    New > CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadences\qalog.txt

    设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到许可错误、请将 qalog.txt 文件发送至客户支持。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而变得非常大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。

    注意:请勿在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请在 c:\cadence 中或在另一个驱动器(如 d:\)中设置。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还向 Cadence 提出了这个问题、因为有另一个用户遇到同样的问题。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经尝试了一切,你死在上面,仍然有相同的许可证问题。  我会将模拟电话发送给客户支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将其发布在此处。 插入->图像/视频/文件

    如果有任何帮助他们调试问题的地方、我会将其下载到 Cadnce。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件是:e2e.ti.com/.../1882.qalog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我几天前安装了 TI 的最新版本、 工作了两天,然后几天前开始得到相同的错误。 我尝试过的东西不起作用:

    -卸载,重新启动和重新安装(被卡住试图下载许可证文件,失败和完成)。 我也尝试更改互联网连接。 没有任何工作。

    -按照 David 的建议清除注册表

    我已按要求生成了 qalog.txt、并附上该文件。

    e2e.ti.com/.../2664.qalog.txt

    此致、

    Saad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saad。

    这很有帮助。 我已经将您的意见和日志文件传递给 Cadence。 您的报告和调试尝试令人叹息、有助于 Cadence 识别错误来源。

    如果只是2025年1月1日、那么我想今年有一个问题。 但这一切都是昨天开始的, 1月13日/ 25。 不确定那个日期有什么特别之处。

    这不是我的生日或任何事情。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想报告的是、我刚刚再次尝试安装 PSpice for TI、这次成功安装(我昨天已卸载)、并且也成功运行。 手指交叉。

    Cadence 侧的问题现在可能已经解决。 其他人可能也会希望重试。  

    谢谢!

    Saad Tiwana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad:

    可能是个好消息。

    我刚得到一张票2小时前(在你的帖子后7小时)报告了这个问题。

    希望 Ashgar 和 Kevin 看到了这个问题并重试。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、Saad、您好!

    我刚刚重新安装了 PSpice、它似乎能正常运行。  希望这次它能工作不止一天。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我听到了卡登斯的声音。 它们需要更多的数据用于调试。 您能帮忙吗?

    以下是他们说的:

    您是否可以要求用户卸载该工具并使用 CDS_LIC_QA_TEST 变量重新运行安装程序。

    当前 QA 日志来自工具启动、而不是来自安装。

    我们需要弄清为什么在安装过程中没有下载许可证文件。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个用户在管理模式下成功安装。

    请使用添加/删除程序进行卸载。 然后在管理模式下重新安装。

    如果这样无效、请告诉我。

    如果您已经设置了环境变量、但它无法正常工作。 请在此处附上 qalog.txt。  

    如果可行、请删除环境变量、因为它将继续收集数据并随着时间的推移而变得非常大。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    多个用户报告在管理模式下成功安装。 可能是某种东西与提供许可证的服务器相拥。

    总之、这个问题显然已经解决了。

    结束本视频、但如果您继续遇到问题、请告知我。

    David