This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23338:小型升压和 NTC 旁路 FET

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1465467/pmp23338-baby-boost-and-ntc-bypass-fets

器件型号:PMP23338
主题中讨论的其他器件:UCC21220

工具与软件:

您好!

1.我想使用 ISSI20R11H (https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-iSSI20R0xH_iSSI20R11H_iSSI30R1xH-DataSheet-v01_01-EN.pdf?fileId=8ac78c8c8d2fe47b018d45642dcd187e)  

用于小型升压 FET 和 NTC 旁路 FET 的栅极驱动器。 是否合适?

2.在  PMP23338 原理图(第2页)中、U302B OPAMP 的输出仅连接到其负输入端。 它是否特意用于稳定未使用的输入/输出?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、请联系英飞凌,我们无法评论他人的部分

    2、是的。

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng 先生:

    感谢快速响应。  

    您能否建议  小型升压旁路和 NTC 旁路 MOSFET 驱动器的关键限制(如 Tfall Trise 和传播延迟)?

    Tfall=2us、Trise:1us、  PDelayON=5ms 、 PDelayOFF=3us。 这些时序特性是否有用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些时序参数太慢、NTC 旁路 MOSFET 需要非常快速地导通/OFF、请选择参数与 TI UCC21220相似的栅极驱动器。

    此致、

    Bosheng