This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX73H32EVM:TX73H32EVM

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TX73H32, TX73H32EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1465113/tx73h32evm-tx73h32evm

器件型号:TX73H32EVM
主题中讨论的其他器件:TX73H32、

工具与软件:

如何将 TX73H32与 TX73H32EVM-GUI 设置为 根据剪切波应用设置 TX73H32EVM、剪切波图形参数如下所示:

频率:2.5MHz

2000个脉冲、总电流为800uS  

时长10ms

然后再次发送800uS 2000脉冲  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这些是受保密协议限制的器件、 您可以将  问题发送至 support_us_afe_tx@list.ti.com 或提供您所需的帮助、并且我们会继续处理、因为我们不能在公共线程中披露信息。