This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:可以免费申请license然后用于商业设计中免费使用吗?ć

Guru**** 2949580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1463261/pspice-for-ti-licence

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

可以免费申请license然后用于商业设计中免费使用吗?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZH

    简短回答、不可以

    PSpice for TI 可免费下载、它包含 SPB 的大部分功能、商业版 PSpice。

    如果您需要完整功能集、请联系 Cadence 查看可用的选项。

    如果您需要模拟大量非 TI 器件、则必须使用 SPB。

    BR、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的 PSPICE for TI 的现有功能已经可以满足我的需求、因此我不需要完整版 Cadence PSpice。 如果我从 TI 官方网站下载 PSPICE for TI、可以将此软件用于我公司的硬件仿真吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在软件下载页面上看到以下说明:" PSpice for TI 可免费使用、包括业内超大的模型库之一、涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。" 我想再次确认一下。 如果我在公司内使用 PSpice for TI 进行仿真工作、这会带来任何版权或法律风险吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 ZH、

    将 PSpice for TI 用于其预期用途不存在任何法律或版权风险。 值得注意的是、用以仿真电路。

    它在仿真非 TI 器件的 IC 方面确实存在局限性。 目前、您可以使用一(1)个输入的模型进行仿真。 如果您有1个以上的导入模型、则可以监控4个探头。 如果您确实需要使用1个以上导入的模型、则可以选择保存结果、更改探头、重新运行仿真、然后附加保存的数据。

    请尝试一下、看看它是否对您的设计有用。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 能否给我发送一封包含免费商业许可证声明的电子邮件? 在安装此软件之前、我们公司的 IT 部门希望看到软件提供商发送的有关许可证的电子邮件。 非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已下载并安装、请查看 license.txt 文件、该文件位于%appdata%\Cadences\VBL\TI_PSpice_231\license

    这里有一个关于条款和条件的部分。

    #如果这些产品是免费提供使用,那么这些条款
    #和条件("条款")、以及中的条款和条件
    # www.cadence.com/.../templicense 是唯一的和
    #使用这些产品的独家协议。
    #
    #如果这些产品已被 Cadence 批准在 A 上使用
    #安全云服务平台,指定设备的定义
    #是指此类经批准的安全云服务平台,即应
    #包括至少同样严格的任何和所有安全措施
    #作为被许可人自己用来存储自己的安全措施
    #机密或专有信息,但在任何情况下都应包括
    #所有足以确保合规的合理安全措施
    #与条款。
    #
    #如果这些产品是根据付费许可证提供的,那么这些
    #条款以及您与 Cadence 签署的许可协议
    #管理您对产品的使用。
    #
    #下载或使用之前请仔细阅读以下条款
    #产品。 您必须保护产品免受未经授权的影响
    #复制、出版、使用或分发。 如果有任何产品或
    #它的一部分被复制到连接到的计算机上或在计算机上使用
    #网络,您必须确保产品不被使用或复制
    #无牌人士。
    #
    #以帮助确保您仅使用的授权副本
    #产品, Cadence 可能会利用监控技术来获得和
    #将未经授权修改的非专有数据传输到
    #产品。 除非另有规定、否则不会收集或传输此类数据
    #未经授权修改产品或未经授权托管
    #许可证服务器或产品可疑。
    #通过下载产品,您确认您已获得授权
    #代表您的雇主行事。 下载或使用
    #产品您特此同意使用此类技术和
    #通过 Cadence 传输此类非专有数据。
    #
    如您不同意相关变更,必须停止使用"服务"
    #立即删除此通信、您不得使用
    #许可证文件或其中包含的任何产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。 我一直在公司顺利使用此软件。 再次感谢您!