This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI 及其模型与常规 Cadence OrCAD PSpice 不兼容

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM64406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1465560/pspice-for-ti-pspice-for-ti-and-its-models-incompatible-with-regular-cadence-orcad-pspice

器件型号:PSPICE-FOR-TI
Thread 中讨论的其他器件:TPSM64406

工具与软件:

我购买了 OrCAD X Pro Plus 23.X 的许可证、其中包括 PSPICE。  我有几个问题:

  1. 我购买的 OrCAD 和 PSPICE for TI 无法同时打开。  
  2. 我无法在我购买的 OrCAD 中打开 TPSM64406的 PSpice for TI 仿真(SLVME32.ZIP)。

1号是值得注意的、但如果我能获得2号工作、则不太重要。

#2听起来像是一个类似于 e2e.ti.com/.../pspice-for-ti-cannot-open-pspice-for-ti-schematic-on-orcad-capture 的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    对于1)、您应该能够同时打开这两个选项。

    下面是一个 常见问题解答 (来自17.4版本、但它应仍适用)。

    尝试打开 TPSM64406时是否收到错误消息?

    我讨厌让你检查卡丹斯2号,但我知道,我可能也没有什么可以做的帮助。

    但是、我想保持在环路中、我也可以帮助推动这个过程。

    David