This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010257:TMS320F2800137

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1465781/tida-010257-tms320f2800137

器件型号:TIDA-010257

工具与软件:

我正在学习 PFC 软件设计。 我按照说明下载 CCS 和参考 SDK、但 TIDA-101257不包含在 SDK 中。

我查看了 "开发套件"列表、没有 TIDA-010257。

那么、我在哪里可以获得该项目?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BV、

    我们计划在下一个版本的 SDK 中更新 TIDA 010257固件。

    如果您需要了解 Vienna PFC 控制算法的详细代码、则可以打开 TIDM 1000代码。 我们使用相同的算法、TIDA 010257可以支持更高的额定功率和更低成本的硬件。

    BR、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我什么时候可以获得下一个版本呢?

    谢谢!  

    BV