This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:原理图审阅

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1466122/ucc28710-schematic-review

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件: UCC28C42

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户 R&D 设计方案低于示意图、请提前帮助审查一下、谢谢。

VIN=85V、直流

VOUT = 12V;

负载= 2A;

纹波=输出的1%;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!

     

    从功能上讲、您的原理图看起来是正确的;然而、UCC28710设计的输出调节为+/- 5%。  1%的输出纹波可能会过于激进。

     

    此外、您的设计看起来需要14%的占空比。  该控制器设计为在42.5%的 dmax 以及峰值电流和频率调制条件下运行、从而控制占空比。  这就是所谓的控制律概况。  

     

    我查看了控制律、您的设计将以大约33kHz 的频率运行。   这是 AM 和 FM 频带的边缘。  

    Fmax/dmax = 100kHz/0.425 = Fx/0.14、Fx =32.64kHz

    为避免次谐波振荡、建议在使用此器件进行设计时、标称最大负载下的频率应> AM 频率+ 10kHz = 33kHz + 10kHz = 44kHz。   由于该设计无法实现这一点、因此您可能需要为降压转换器选择另一个控制器。

     

    由于您的输出纹波要求为1%、并且您的设计可能会出现次谐波振荡、因此我不建议您的设计使用 UCC28710。

     

    您可以考虑为您的应用使用 UCC28C42。  您将需要栅极驱动变压器来驱动高侧 FET。

     

    此致、