This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010270:蓝牙功耗计算

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1464509/tida-010270-bluetooth-power-calculation

器件型号:TIDA-010270

工具与软件:

问候团队、

在蓝牙功率计算 v4.2中、以下公式中提到了"DataSourceSelection"和"Periph"、

您能告诉他们是什么吗?我可以在哪里找到这些工作表吗?

谢谢!

V. Vedashree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  V. Vedashree:

    很抱歉这么晚才回复。  

    此计算器的安全性由 BLE 团队制定。 我将该主题删除给2.4G 团队、看看他们是否可以提供帮助。

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、2.4G 团队、

    您可以帮助回答这个问题吗?

    非常感谢  

    Matthew Chen