This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H:UCC28C56H 的 PSpice 收敛错误

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1464702/ucc28c56h-pspice-convergence-error-for-ucc28c56h

器件型号:UCC28C56H

工具与软件:

大家好、TI 团队  

我们为反激式100kHz 应用开发了仿真模型。 已根据数据表放置所有建议值。  

但它会产生收敛误差。

能帮我解决这个问题吗

下面是来自 pspice 的误差。 还附加了屏幕截图。

读数和检查电路
电路已读入并检查、无错误
为瞬态分析计算偏置点
启动 GMIN 步进
启动电源步进
启动伪瞬态算法
INFO (ORPSIM-16594):为提高伪瞬态收敛和性能、请设置以下选项以放宽电容器电流和电感器电压的稳定标准:PTRANABSTOL=1e-5、PTRANVNTOL=1e-4
警告(ORPSIM-16534):在速度级别大于0时使用 ITL4的高值可能会增加总仿真工作时间。
偏差点计算中的收敛问题
这些电压收敛失败:
V (N00668)= 0V \-4.021uV
V (N00675)= 0V \-4.021uV
V (N03916)= 0V \-2.307uV
V (N07334)= 12.73mV \-24.30mV
V (GATE)= 8.507uV \ 7.016uV
错误(ORPSIM-15661):显示5个错误(共5个)。 有关完整列表、请参阅输出文件
这些电源电流无法收敛:
I (X_U1.EMY19)=-845.64nA \-844.55nA
I (X_U1.XDRIVE.EB1)= 482.29nA \ 502.17nA
I (X_U1.XLATCH.X1.E1)=-1.901uA \ 0A
I (X_U1.XLATCH.X3.E1)=-571.38nA \-1.239nA
I (X_U1.XLATCH.X4.E1)=-1.901uA \ 0A
错误(ORPSIM-15661):显示5个错误、共7个错误。 有关完整列表、请参阅输出文件
错误(ORPSIM-15660):这些设备无法收敛
X_U1.XLATCH.X3.E1
X_U1.GBDISCH
X_M2.M1
X_U1.XDRIVE.M2
Q_Q3
错误(ORPSIM-15659):由于收敛问题而停止仿真
INFO (ORPROBE-3185):模拟已暂停

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的仿真电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../flyback.zip

    这里是 pspice 电路,最早从你这里期待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该问题是由于转换引起的、但转换似乎来自外部电路参数、而不是 UCC28C56模型提供的。由于附加的仿真可以从我们这边运行、您可以通过运行此仿真文件进行检查。

    转换通常需要通过更改转换设置来修复、方法是根据您的了解修改以下内容(您需要尝试每次增加一点、然后重新运行以查明-这很耗时-但这是一个简单的试错)。 另一种方法是检查您的设计、尽量摆脱不必要的电路或元件、或将较小的值更改为稍大一点以避免时间常数较小、因为这些都需要更好的分辨率来获得转换。

    另一种方法是从附加的开始、逐步修改一些、以便仿真了解导致转换的原因。

    我们不知道其他调整方法。 您也可以联系 PSpice 供应商、获取他们的帮助或建议、以便大致解决转换问题、因为我们不再有该团队、因此请联系 PSpice 供应商以获取更多帮助。

    e2e.ti.com/.../UCC28C56H-PSPICE-Check.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真文件中提供的收敛设置。 收敛错误已解决、但您能帮助我们更快地运行仿真吗? 这需要更多的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道如何提高运行速度。 电路包含许多元件。 通常、如果您想要更快的仿真、则需要找到可以跳过的内容以及想要关注的内容。 当您运行完整的转换器仿真时、运行时间似乎不能很快。