This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC:未知组件

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1466764/simpleswitcher-component-calc-unknown-component

器件型号:SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC

工具与软件:

您好!

我需要帮助来识别上面 pic 中的这些橙色二极管。 我的 lokal 商店不识别这些组件。 您能告诉我、是信号还是 ZONER 二极管吗?

我是伟大的回答!

BR, Nina Sund.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nina、

    抱歉、如果不知道二极管在电路中的位置、就无法说出这句话。  如果我告诉你,这是一个1n4148的,我猜。  如果您能告诉我二极管在电路中的位置、我可以帮助您。

    抱歉、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该二极管 连接到 MOSFET 晶体管栅极引脚(25N05L)、在二极管之前有331 SMD 电阻器。 然后该电路进入 ULN20003A。 我认为该元件可提高3.5V 至12V 的电压。 ULN20003A 上输入通道的3.5V 电压来自控制器端口 AN82526。

    这个到 MOSFET 的电路应激活螺线管、以便在此 MOSFET  25N05L 的同一栅极引脚有一个接地的二极管、因为它通常在螺线管控制下。

    如果应该是齐纳二极管还是信号二极管、您是否有任何具有这些信息的 IDE? 我很乐意为您提供帮助。

    我曾尝试获得该 CCM 模块部件号86013943 (New Holland 8870拖拉机)的印刷电路图、但找不到任何。 你知道我可以从哪里获得它吗? 我很乐意为您提供帮助。

    BR、Nina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nina、

    您是否认为在栅极驱动器到 MOFET 之间有一个使用串联电阻器的串联二极管?  对我来说、这毫无意义。  如果电阻器栅极上有一个二极管、则通常附带一个并联电阻器、而不是串联电阻器。  除非我有原理图、否则无法准确回答。   我不知道如何获得原理图。  抱歉、

    David。