This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22477:PMP22477

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22477, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1447543/pmp22477-pmp22477

器件型号:PMP22477
主题中讨论的其他器件: TPS23730

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我可以在特性"初级侧调节(无光耦合器)"中看到、但在给定原理图中、 www.ti.com/.../tidma48a.pdf 中也有次级侧调节。 请提供仅支持 PSR 而不支持 SSR 的参考原理图。 是采用光耦合器的 SSR 还是 SSR? 请在第3页说明光耦合器的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    您能回答上述问题吗?

    此致、

    Arvind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    PMP22477设计使用 PSR。  光耦合器是提供适配器优先级的可选电路。  当12V 适配器与12V PoE 转换器输出为 OR-d 时、"PoE SELECT"应被拉至低电平、从而导通 Q5、将 R54与 R58并联。  这可以降低 PoE 输出电压、从而确保适配器提供电源。

    谢谢、 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们只使用 PoE、而不使用适配器选项、因此我们需要移除哪些内容?

    此外、我们是否需要以下电路供我们使用、请确认我们将不使用任何并行 PoE、仅使用提供的参考解决方案 12Vout@3.8A。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arvind,

    您需要上面显示的 U3、U4和 U6电路。  原理图第3页的其余电路提供可选的输入功率限制、这些电路不是必需的(除非您需要该功能、否则它主要用于并联 PoE 输入以实现更高功率)。

    第1页上的电路是典型的 PoE 输入功能。  您将需要这些或类似的东西。

    由于没有适配器输入、因此不需要原理图第2页所示的电路。

    谢谢、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们为什么需要 U3、U4和 U6? 我想使用 TPH、TPL 和 BT 引脚来指示 PSE 类型、请说明这些引脚的用途。 以及为何在参考原理图中将光耦合器用于这些引脚。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arvind,

    TPH 和 TPL 信号指示分配给 PD 的功率。  BT 信号提供有关 PSE 类型的附加信息。  我认为 BT 信号是可选的、但详细信息请查看 IEEE802.3bt 规范。  通过将 SCDIS 绑定到 TPL、还可以通过 TPL 引脚串行提供 TPH 和 TPL VSS。  这些信号以 PD 初级侧上的 RTN 为基准。  它们交互的微处理器通常位于 PD 的次级侧、因此需要进行隔离。

    有关详细信息、请参阅 TPS23730规范的第8.3.6、8.4.1和8.4.5节。  另请参阅 IEEE802.3bt 规范以了解完整信息。

    谢谢、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    如果我不想为 PD 分配任何功率指示、也不想与微处理器进行交互、 我可以将 TPH、TPL 和 BT 引脚悬空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请回复、我已附上原理图的屏幕截图、请提供您的反馈。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    请回答我的上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arvind,

    是的、TPH、TPL 和 BT 为漏极开路、因此可以将它们保持悬空。  原理图看起来正常。

    谢谢、David