This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:MOSFET 的 RMS 电流

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1466675/tida-010210-rms-current-of-the-mosfets

器件型号:TIDA-010210

工具与软件:

您好!  

我想计算交流和 T 型逆变器的功率损耗、并需要 MOSFET 的均方根电流公式。  
我无法从设计表中找到均方根电流公式。 我可以从何处获得均方根电流方程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在设计指南行中、我们未提及任何用于计算损耗的公式。

    我们在电路板的设计过程中通过仿真来估算损耗。

    有关 ANPC 的损耗通常如何随功率因数变化的示例、请参阅以下链接:

    www.ti.com/.../slup417.pdf

    谢谢

    此致

    Riccardo