This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP31179:电感器和变压器器件型号

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1461919/pmp31179-inductor-and-transformer-part-numbers

器件型号:PMP31179

工具与软件:

您好!

我浏览过此参考设计、并注意到在探索电感器和变压器器件 L7和 T1时有一些奇怪之处。 首先、所述的器件型号是相同的、其次、它们是不正确的(它们不存在)。  我看了 Altium 项目、但没有任何属性与我在 Mouser 或 Wurth 网站上可以轻易识别的任何 Wurth 部分相匹配。

您能否确认在此设计的构建中、曾使用/打算用于 L7和 T1的器件型号?

非常感谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我查看了 BOM 和原理图、它看起来 L7和 T1具有相似的器件型号、但并不相同。

    我在此复制并粘贴 P/N:

    L7: 750318974r00

    T1: 750318984r00

    您无法在 Wuerth 网站上找到它们、因为它们是自定义的。

    我附上他们的数据表。

    此致、

    Roberto

     e2e.ti.com/.../750318974r00.pdf

    e2e.ti.com/.../750318984r00.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    啊、太好了。  感谢您发送编修。

    我假设这些器件可以直接向 Wurth 订购? (话虽如此、这可能 更简单一些。 一些合适的备选方案,哈哈)。

    此致、

    彼得..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    正确:您可以直接从 Wuerth 订购这些部件。 我不知道如果只订购几个样品 Wuerth 是否会收取额外费用...无论如何,这是我不能影响的。

    谢谢!

    Roberto