This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010031:它是分压器吗? DRV8320H

Guru**** 2951330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1467247/tida-010031-is-it-voltage-divider-drv8320h

器件型号:TIDA-010031

工具与软件:

您好!

我们使用 一个高 RPM BLDC 电机驱动器、当我检查原理图右下角时、我发现 U_BEMF 输出位于 R9电阻器的末端。 是 R8和 R9分压器吗? 他们是否会将 U_BEMF 输出明确地放置在 R9端、而不是 R8和 R9之间? 如果因此、输出电压高于 MCU 的 ADC 限制(3.3V)。 为什么 TI 工程师会这样做? 如果不是分压器、有人能解释和计算它吗?  

此致、

火山

供电方 :12V - 10A

比较 : https://www.ti.com/lit/pdf/tidryn0

路径 : TI DR8320H  - EVM: TIDA-010031

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些电阻器是分压电阻器、可以将 C_ctrl 理解为 GND。

    谢谢!

    简森