This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP5647:将 PI 控制器材料转换为 YIG 电感器的电流驱动器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP5647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1466560/pmp5647-converting-pi-controller-carateristics-into-current-driver-for-yig-inductor

器件型号:PMP5647

工具与软件:

你好,我已经建立了一个基本的 PI 控制器与特定的交流特征如下所示。

我想把这个 PI 控制器转换成驱动一个1.5uH 的电感器(YIG 器件)、我当时想使用如下所示的 NPN 晶体管、但我不确定。

我不知道 PI 控制器电流驱动器的最佳配置是什么?
谢谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若要获得足够的相位和增益裕度、必须为电流模式选择 TypII 补偿、为电压模式选择 TypIII 补偿。 PMP5647是一个 SEPIC 转换器、这使得补偿更加困难。 BTW、补偿是一个巨大的主题、此处无法解释、但有一个很棒的演示文稿、它详细解释了所有内容、易于理解:

    https://ti.com/lit/slup340

    谢谢!

    Florian