This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:用于2 kVp 20 kHz 系统

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1467499/tida-010232-use-for-2-kvp-20-khz-system

器件型号:TIDA-010232

工具与软件:

你好

我正在寻找能够以20kHz 输出隔离式交流电压的系统的绝缘监测器。 (VP 400V 至2kV)

我想使用 TIDA-010232中所述的类似设计。

第一次尝试后、我注意到只要开关 SP 和 SN (TPSI2140)都闭合、测量就会很好地工作。

当我以这种方式测量时、我在 RstP 和 RstN 中具有永久电流、但这不会打扰我。
不幸的是、我只能检测不对称的接地故障。

然而、如果我不对称地测量、仅 SP 闭合、在最大输出电压下、Vp via RinAMC 为0.46V。

在最小输出电压和"HV_NEG"接地故障下、通过 RinAMC 只有0.22V。

我不需要精确地确定绝缘电阻、如果电路以某个阈值触发就足够了。

是否有办法可以抑制寄生电流?

是否有其他组件更适合我的应用?

非常感谢
Etienne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Etienne、您好!

    感谢您的咨询。

    我有一些评论和问题。  

    1.在我们的设计中,切勿同时关闭开关 SN 和 SP。 执行测量。 断开 SP、闭合 SN 并进行另一次测量。
    2.这种方法在20kHz 交流电压下不起作用。  它专为直流 电压而设计、可应用于50Hz 或60Hz 的交流线路电压、但对于更高的频率、我认为这种方法不起作用。 问题在于、线路和 PE 之间的任何寄生电容都将成为与测量的绝缘电阻并联的相当小的阻抗、这将影响测量。 此外、在20kHz 时、测量的时序也将成为一项挑战、因为我们假设电压在测量期间保持不变。 这可以假设为50Hz 60Hz 电压、但不适用于20kHz 电压。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas

    感谢您的快速回复。

    同时关闭两个开关只是我尝试查看寄生电流是否相互抵消。

    您是否知道一个针对20kHz 系统的接地故障/绝缘测量/...主题的参考设计?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Etienne、您好!


    我理解。
    否、我不知道有任何用于20 kHz 交流系统上绝缘监测的参考设计。  
    对于哪些终端设备、需要进行此绝缘监测。 也许我发现我们身边有人熟悉并有想法。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas

    我们正在构建一个可以驱动超声波转换器的器件。
    该控制器在输出端有一个 H 桥、可将电感串联到变压器中。
    在变压器的次级侧、我们有高达2 kVp 的电压。
    电流可高达300 mA。 不是很多,但不是真正的健康,如果有人触摸它。
    然后连接压电执行器。 它们将电振荡转换为机械振荡。

    因为它在工业中使用,我无法想到任何规定绝缘监测器的标准。
    PE 上变压器的一侧是最简单的解决方案。
    但是、由于我来自汽车行业、我认为这不是很好的解决方案、因此我不想将高电压连接到 PE 并对其进行监控。

    我的另一种解决方案是将一侧连接到 PE、然后使用电流故障检测来监测是否有接地电流流动。
    (不如无电位系统好)

    此致

    Etienne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Etienne、您好!

    感谢您的分享。  
    很遗憾、我对 TI 内部在这方面的情况一无所知。 通常、现场有两种绝缘监测方法。  
    TIDA_010232使用电阻分压器方法、这对于我认为的您的应用来说并不可行。
    第二种方法是交流注入。 在这里、高频交流信号被注入线路并被监控。 我不太熟悉这种方法、但这可能适合您的应用。

    此致、

    Andreas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas

    感谢您的回答、我将详细介绍 HF 交流注入。

    大家好
    Etienne