This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM64406:TPSM6440X 设计计算器错误和用户界面令人困惑

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1467599/tpsm64406-tpsm6440x-design-calculator-errors-and-confusing-user-interface

器件型号:TPSM64406

工具与软件:

背景:  

我已经将 TPSM6440x 快速入门工具 RevB 下载到计算机中、并在 Windows Properties 对话框中将其解除阻止。

问题1: 以下内容看起来像是从复制-粘贴错误中残留的内容和断开的链接。  电子表格缺少什么功能?

在 Excel 中打开该工具并启用活动内容(顶部栏)时、我收到以下通知:

当我单击"继续"或 "编辑链接..."时 我获得:

当我打开突出显示的链接源时、我得到:

TI 计算机或服务器上的路径?

问题2 -"Step 9:External Loop Compensation Design"中的 RESET VALUES 按钮会显示以下错误对话框。  我假设该按钮旨在用作一个宏、以将补偿元件值重置为建议的值。  这是唯一缺少的功能吗?:

按下复位值按钮会出现以下情况:

单击"确定"会出现以下情况:

问题3 -在"步骤3:内部降压电感器"中、模块降压电感器的 DCR 为68mΩ@25°C。  该值的来源是什么?  我在数据表中找不到它。

问题4 -由于电感器是固定的、因此步骤3是否仅对选择开关频率有用?   步骤3中的几个说明以及建议的"纹波电流35%的电感..." 使该部分看起来像是从另一个计算器复制粘贴的内容。

问题5 -在执行双路输出设计时、模块的环路补偿在内部(步骤8补偿字段不可用)。  在步骤6中、"输出电容器"、"下冲瞬态"和"交叉频率"字段似乎没有执行任何操作、它们是否也不可用?  

问题6 -在双路输出模式下、"步骤6、输出电容器"中、更改 Cout 及其 ESR 会更改环路响应图、从而更改相位裕度和增益裕度。  尽管存在明显不起作用的字段(在问题5中)、但环路响应图是否仍然有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    看起来附加的图像都无法加载。 "你以为你赢了吗?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    看起来附加的图像都无法加载。 "你以为你赢了吗?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将 TPSM6440x 快速入门工具 RevB 下载到计算机中、并在 Windows Properties 对话框中将其解除阻止。

    问题1:  以下内容看起来像是残留内容和复制-粘贴错误中断开的链接。  电子表格缺少什么功能?

    在 Excel 中打开该工具并启用活动内容(顶部栏)时、我收到以下通知:

    当我单击"继续"或 "编辑链接..."时 我获得:

    当我打开突出显示的链接源时、我得到:

    TI 计算机或服务器上的路径?

    问题2. -"步骤9:外部环路补偿设计"中的复位值按钮会显示以下错误对话框。  我假设该按钮旨在用作一个宏、以将补偿元件值重置为建议的值。  这是唯一缺少的功能吗?:

    按下复位值按钮会出现以下情况:

    单击"确定"会出现以下情况:

    问题3. -在"步骤3:内部降压电感器"模块的降压电感器的 DCR 是68mΩ@25°C。  该值的来源是什么?  我在数据表中找不到它。

    问题4. -由于电感器是固定的,步骤3是否仅用于选择开关频率?   步骤3中的几个说明以及建议的"纹波电流35%的电感..." 使该部分看起来像是从另一个计算器复制粘贴的内容。

    问题5. -在执行双路输出设计时,模块的环路补偿是内部的(步骤8补偿字段不可用)。  在步骤6中、"输出电容器"、"下冲瞬态"和"交叉频率"字段似乎没有执行任何操作、它们是否也不可用?  

    问题6. -在双路输出模式下,"步骤6,输出电容器",更改 Cout 及其 ESR 可更改环路响应图,从而更改相位裕度和增益裕度。  尽管存在明显不起作用的字段(在问题5中)、但环路响应图是否仍然有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您重新发送该内容。 我会尽力回答您的问题。

    问题1:这些链接是无法再访问的旧 TI 站点的链接。 这些链接对于计算器的功能而言并不重要、可以忽略不计。

    问题2: 该复位值按钮的设置是正确的。 这只是为了将补偿值重置为您所述的建议值。 这可以手动完成 、计算器应仍按预期运行。

    问题3:该值的来源是内部信息、为方便您使用而提供。 这是一个固定值、不能更改。

    问题4:为方便起见、我们还给出了步骤3。 由于电感器位于内部、因此该部分无需输入。 "纹波电流的35%电感"将随您的应用条件(VIN、VOUT、FSW、IOUT)而变化。 虽然电感不可更改、但建议获取"纹波电流35%的电感"、以尽可能匹配2.2uH 内电感值、从而更大限度地提高效率。 虽然这不是器件正常工作所必需的、但给定的规格可帮助客户在设计应用时充分考虑效率。

    问题5:下冲瞬态参数将改变最小降额输出电容。 这是高于额定输出电容的计算值。 所需的交叉频率参数将修改外部环路补偿值(如果可用)。 否则、如果您的器件应用不建议使用外部环路补偿(例如在单相配置中使用该器件时)、它将改变最小降额输出电容值。

    问题 6:环路响应图和效率图不会从推荐值测量应用、而是在适用时从用户的输入测量应用。 您的想法是将应用参数输入到计算器中、并输入所需的应用特性。 此计算器将给出最小值的建议、以帮助您选择要使用的值、例如"最小降额输出电容"。 但是、您需要将 计划使用的实际输出电容以及预期负载下的输出电容降额因数放入该器件。 然后、计算器将获取降额值(降额的输出电容参数)、并在计算环路响应时使用该值。 因此、环路响应图应 适用于您输入到计算器中。

    谢谢!

    Joshua Austria.