This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI:

Guru**** 2583225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1459471/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我在新笔记本电脑上安装 PSpice for TI 时遇到问题。  我只安装在2台计算机上、但我收到一个错误、说明我已超过安装次数。  现在、两台计算机都禁用了 PSpice for TI -我们如何恢复这些安装以便可以使用它们。  我在办公室使用的一台机器和我在 WFH 使用的一台机器-但它们现在都无法正常工作。

非常感谢您的帮助。

Michael.Steele@Ontic.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我必须向 Cadence 提交禁用旧安装的请求。 这应该在一周结束之前完成。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    旧安装已禁用。 您可以继续进行 PSpice for TI 的新安装。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David -所以我必须在两台机器上重新安装-无法简单地刷新当前许可证?  我们的 IT 组需要管理员权限才能安装任何应用程序、因此这可能需要一些时间-希望没有任何时间限制。

    Mike Steele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David -我之前使用原始访问密钥重新安装了 PSpice for TI (可能是这个问题)、问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很遗憾、无法刷新当前许可证。 许可证是有效的、只是允许的安装数量是有限制的。 限制的理由是一件无聊的事。 它的存在,随着计算机的更新,我们需要通过卸载旧的毒药来解决它。

    我应该已经检查您是否有要保留的安装。 在大多数情况下、不需要保留旧安装。 但有时确实会发生。  

    我将仔细检查安装是否已禁用。 只有1次他们报告安装被禁用时,他们没有超过2年,我一直跟踪这.

    请在 www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 提交全新请求

    这将为您提供一个访问密钥(可能相同、但可能是新的、因为清除了旧安装)以及一个链接。 这应该起作用。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是授权团队的响应:

    昨天我禁用了2台主机

    CREELDP4V224

    LPF3C9R86

     

    今天我看到 CREELDP4V224再次激活、请确认我是否应该禁用它?

    如果您最近一次尝试安装时遇到错误、我建议您禁用它、以便您有一个明确的问题、从而说明您为什么再次尝试。

    您满意了吗?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave -所以我们(再次)尝试卸载然后重新安装工具-这里是报告的内容(安装程序第一个说"许可证请求在队列中- 60秒后重试"、第二个"许可证文件无法下载"-重试失败、最后第三个安装完成"许可证文件无法下载"。  再次运行安装程序"。

    不确定我们必须尝试多少次-但到目前为止没有任何效果。  似乎有点困难什么是所谓的免费工具。  任何进一步的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    这不是你。 存在一些许可证签出问题、这会影响多个用户。

    我有一个 Cadence 的高优先级 TT。 我会让您知道他们会找出什么。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个用户在管理模式下成功安装。

    请使用添加/删除程序进行卸载。 然后在管理模式下重新安装。

    如果这样无效、请告诉我。

    如果您已经设置了环境变量、但它无法正常工作。 请在此处附上 qalog.txt。  

    如果可行、请删除环境变量、因为它将继续收集数据并随着时间的推移而变得非常大。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    在管理模式下成功安装的多个报告。

    我将关闭该主题、但如果您仍有问题、请重新打开。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    我要结束这个演示。

    如果您在安装时仍然遇到问题、请告诉我。

    David