This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI

Guru**** 2955940 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54394, INA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1467168/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI
Thread 中讨论的其他器件:TPS54394、 INA317

工具与软件:

您好!

我在使用 PSpice for TI 时遇到问题。  我似乎无法使用该软件、因为我无法单击任何内容、当我尝试开始一个新项目以便我可以开始放置用于仿真的组件时、除了出现"INFO (ORCAP-2328):OPJ 文件尚未加载的空白屏幕外、没有出现任何问题。 如何解决此问题?

此致、

挪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah、

    您是否能够打开 TI 器件安装的任何测试电路? 例如 TPS54394

    搜索一下、RMB 显示选项、最后一个是"开路模型测试电路"

    我刚刚设计了 INA317、因为它运行得非常快。 TPS54394具有较长的电路稳定仿真时间。  

    在您尝试创建的目录中、它是否受写保护?

    由于我没有 ORCAP 加密解码器环、我必须拉 Cadence 进行这方面的支持。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我也无法打开任何提供的测试电路。 我不确定如何检查它是否受写保护。

    此致、

    挪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他有几个问题。

    您是否正在尝试通过网络位置或本地驱动器创建新项目?

    您正在运行哪个版本的 PSpice 商业版本?

    我们可能需要设置"All"。  

    您处于哪个时区? 您的一般可用性如何?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本地驱动器和我运行的是23.1-2024-S001版。 我在东部标准时区。 我的空房时间通常为上午8:00至下午4:00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、

    只是为了确认、您是否也安装了可能有点旧的商业版本? 17.2/17.4还是22.1?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 Cadence 的电子邮件、安排致电/缩放/WebEx 尝试并解决该问题。

    David