This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:寻求布局反馈(USB-C PD 充电器)

Guru**** 2580105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1467794/tida-050047-asking-for-a-layout-feedback-usb-c-pd-charger

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具与软件:

你(们)好、

跟进我的其他两篇帖子、我已经完成了布局并整合了我收到的所有反馈。

在继续制造第一个原型之前、请快速浏览一下原理图和布局。

由于我不愿意公开布局、我是否可以直接将布局发送给您?  

提前感谢大家、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我通过 E2E 向您发送了朋友申请、请接受并在其中分享您的原理图和布局。

    我主要支持 USB-C 产品(TPS25751)。 您能否提交此主题的副本、但以您的设计中使用的主要 IC /产品为 BQ 器件为例? 这将允许电池充电器 IC 团队具有单独的主题、他们可以在其中查看其所属部分的原理图。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、为了加快原理图审阅过程、您能否针对器件和项目填写此电子表格并与我共享? 如果您担心公共论坛、可以通过私人消息分享。

    e2e.ti.com/.../Mass-Market-Schematic-Checklist-Rev-2p1.xlsx

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您提供原理图检查清单。

    我已经通过私人消息将所有文件发送给您、并为电池充电器团队创建了第二个主题。

    此致、
    Thomas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我很感激您提供了这些信息。 我要将主要通信移至私人消息。

    谢谢。此致、

    Chris