This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90EVM:BQ41Z90EVM_CONFIGURATION

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1466138/bq41z90evm-bq41z90evm_configuration

器件型号:BQ41Z90EVM
主题中讨论的其他器件:BQ41Z90、 BQSTUDIO、 GPCCHEM

工具与软件:

我目前正在测试"BMS081E1""BQ7016EVM"评估板、其使用 BQ41Z90  .

我当前的设置中使用的是10S4P 锂离子电池。 但是、我遇到了一些问题、需要您的帮助:

SoC 始终为100%:

  • 如何解决此问题?
  • 要获得准确的 SOC/SOH 读数、最佳配置是什么?  

短路保护:

  • 如何配置寄存器以实现短路保护?
  • BQSTUDIO 中的短路放电配置寄存器与参考手册不同。 如何有效保护 ASCD?

FET 使能和 FET 选项:

  • 充电和放电 FET 在复位后不会自动激活。 如何纠正此配置?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1)

    您需要使用 gpcchem 工具进行 Chemid 匹配并完成学习循环。

    2)

    我必须为您研究这个问题、请允许我稍后进行研究。

    3)

    设置 FET_EN =1、这将允许固件控制 FET。  

    然后设置 NR 位。  

    FET 选项= 0000

    然后、只要不违反保护规定、FET 就会开启。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您为我查看这本书。 感谢您的帮助。

    有一个关于设计容量配置的后续问题。

    Design Capacity 配置:

    • 我的电池有10节串联电池和4节并联电池、每节电池的容量为3030 mA 结果总容量为: Total  12120 mA×ó   3030 mA ×ó 3030 mA 12120 mA  
    • 将此值转换为 cWh (厘瓦时)时、计算方法为:  
      容量 (cWh)=总 容量 (mAh)×电压 (V  )/10 =>容量(cWh) =  ×12120 mA 36V/10 = 43512 cWh  
    • 由于43512 cWh 超过寄存器最大值32765、因此我需要降低该值。
    • 在这种情况下、我应该如何设置设计容量? 我是否应该使用能够符合寄存器限制的比例因子?

     对于点3)、可以激活 FET  

    感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前只有电压调节可用、请使用以 mAh 为单位的设计容量。

    此致、

    Diego