This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:为什么设计中使用 AMC3330和 AMC1311这一增益

Guru**** 2963320 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC1311, TIDA-010933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1468363/tida-010933-why-this-gain-of-amc3330-and-amc1311-in-the-design

器件型号:TIDA-010933
主题中讨论的其他器件:AMC3330、 AMC1311、

工具与软件:

各位专家、您好!
我目前正在 为我的项目设计一个交流和直流电压检测系统。
因此、当我研究 TIDA-010922的设计时、我看到这些 IC (AMC1311和 AMC3330)用于电压感应、使用起来相当简单、可以 连接到 ADC。(根据 sbaa229b -将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC)、

但是、直流/直流 AMC1311的增益为0.15、而交流侧为0.75。
为什么会这样?那么在交流侧感测中、1.65V (3.3V 的一半、假设是 ADC 的电压)用作 VCM 或 Vref、用于将+-2V 差分信号转换为0-3.3V 单端信号? 正确吗?但当我在公式中输入这些值(在 SBAA229b 中给出)时、结果范围为3.18V 到0.1125V。


我缺少什么吗? 或者 我是否误解了某件事?
AMC1311的类似材料?

抱歉、我还不熟悉这个东西。

请告诉我缺少什么。

我将差分 SS 连接到单端信号级。

谢谢。此致、
Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您考虑以 AMC1311为例、增益将按如下所示进行计算:

    从高压到低压、增益将根据此处应用的分压器进行计算。

    从高压区域中的 LV 到隔离侧的 LV、增益将等于1。

    由于不是单端信号、因此您需要使用放置在其中的原理图等方式将信号转换为单端信号。 该级的增益来自反馈电阻和输入电阻。 RF/Ri。

    谢谢

    BR

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:
    感谢您的见解。
    好的、我计算的是您解释的方式、如果我在任何地方错了、请更正我。

    在交流高压下、要测量的电压范围为+-401V、因此电阻分压器选择为2M、10K、2M、这可确保在10K 电阻下始终可以看到+-1V 压降、处于 AMC3330的限值。

    之后、该器件具有固定增益2、因此差分输出为+-2

    现在在每个引脚+-2/2=+-1附近摆动1.44V (VCM)[参阅 SBAA229b]

    因此、在最大输入电压(即:+1)下、每个引脚的电压计算如下:  

    VoutP=VCM+1 (1来自先前计算的摆幅值+-2/2=+1)
    VoutN=VCM-1

     因此、每个输入端的输出 VoutP-VoutN 将与此类似  




    因此、ADC 计算最终将为 Vadc=(VoutP-VoutN)*(RF/Ri)+ADC Vref

    而在 TIDA-010933中、Rf/Ri 为0.75
    因此 ADC 的值为0.15V-3.15V

    但是、如果我希望+-2V 为+-1.65V (对于3.3V ADC)
    最佳增益选择为1.65/2=0.825

    此值将为我提供介于0V 至3.3V 之间的值

    那么为什么选择增益0.75????


    我希望我没有犯任何错误。

    谢谢。此致、
    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言,从理论的角度来看,你也可以放置一个0.82的增益。

    我保留了0.75以允许有一些裕量。 如果您想正确测量电压、我不建议完美地达到 ADC 的3.3V 电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢信息,我认为我理解这是一个完美的继续和设计我的系统为交流和直流.