This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:快速关断、GPIO 30和31

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1468893/tida-010933-rapid-shutdown-gpio-30-and-31

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

根据代码查看结果、GPIO 30和31用于该逆变器的快速关断机制。 但是、我无法完全说明触发快速关断命令的原因。 我看到在过压、过流和温度之后会触发 RSD。 我还想知道这种逆变器是否包含防孤岛快速关断功能、在无法感应到电网信号时将关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pranav、您好!
    是、有一个引脚旨在用作外部抗击穿关断引脚。 如果您想使用它- 如果该引脚为低电平、您可以调用 uINV_DCDC_FAIL ()函数。
    否、也不存在任何 防孤岛检测。

    此致、Seva。