This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00835:AMC1301共模电阻还是偏置电阻?

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00835, AMC1301, AMC3330, AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1467651/tida-00835-amc1301-common-mode-or-bias-resistance

器件型号:TIDA-00835
主题中讨论的其他器件: AMC1301、 AMC3330、 AMC1350

工具与软件:

大家好、团队成员:

你好。 我是代表客户发布此查询的。

我正在查看隔离式电压测量电路: 参考设计指南

第19页上有一个电压测量电路、但我无法理解电阻器 R65或 R50的用途。 其中一个假设是电阻器 R50和 R55提供20mV 的失调电压、但针对什么? 流经 R50的电流会导致 R55两端的压降。 相应地、输入将被移动。 如果没有电阻器 R50、则输入共模电压将通过输入分压器的低电阻电阻相对于 GND_VCC 进行设置。 帮助了解此设计。

感谢你的帮助。

此致、

Marvin