This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010266:血压监测电路

Guru**** 2942830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1468942/tida-010266-blood-pressure-monitoring-circuit

器件型号:TIDA-010266

工具与软件:

尊敬的 TI:

我的最终目标是构建准确、简化的 血压监测系统、

我遇到 TIDA-010266 设计电路时、其中 有一项有趣的功能符合我的要求。

因为我是新手、请您澄清以下几个问题:

1.是否有可降低电路复杂度的 BP 测量高级集成电路?  

2.我们是否有泵相关信息?

3.如您在 设计指南图3-1中所见 ,什么是黄色的一个看起来像电机,为什么有4个连接到阀门的所有连接合并?

4.主板中使用的控制器是否已预编程?

5.是否可以按照要求使用其他 TI 控制器? 如果是、请提供任何与控制器接口相关的信息。

此致、

德州仪器(TI