This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41062:关于选择 PMP41062中降压转换器的原因

Guru**** 2953600 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R3, TIDA-050047, TPS56339, PMP41062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1462271/pmp41062-about-reason-of-choice-of-buck-converter-in-pmp41062

器件型号:PMP41062
主题中讨论的其他器件:TPSM365R3、 TIDA-050047、 TPS56339、

工具与软件:

嗨、团队:

据我所知、当 TPS25751D 向 VBUS 输出5V 电压时、这个5V 电压由 PP5V 供电。 当更大的电压(9V、15V 和10V)输出时、这些输出由 PPHV 提供。

但在本参考设计中、TPSM365R3用于 PP5V 电源。 此器件只能提供300mA、不能提供3A。

在本设计中、当 TPS25751D 向 VBUS 提供5V 电压时、是否由 PPHV 提供5V 电压?

在 TIDA-050047中、TPS56339用于 PP5V 电源。 此器件可提供高达5A 的电流并支持5V/3A。

为什么在 PMP41062中使用 TPSM365R3?

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PMP41062中、现在 PPHV 电压为5V。 这可以节省额外的成本和元件。

    BR

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    很抱歉回复。 感谢您的 答复。

    这意味着、最新设计不使用 PP5V 路径? 或这条线路用于轻负载、是否需要低于300mA?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们不会将 PP5V 用于5V3A、而是仅用于 PD 控制器的自偏置和 VCON 电源(如果需要)