This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:关于 PSPICE 的错误

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1466798/pspice-for-ti-about-errors-of-pspice

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我们的客户尝试使用 PSPICE、但他无法打开。

目前情况如下。 您是否有可能做出改进?

客户电子邮件地址:kawano-tom@kyb.co.jp

——

・它们使用两台电脑;「台式电脑」和「笔记本电脑」

・去年2月左右、他在两台 PC 上安装了 PSPICE for TI、两台 PC 当时都在运行。

・今年他在「台式电脑」上使用了它。

・当他试图在他的"笔记本电脑"上使用它时,发生了一个错误,它不起作用。

・即使在"笔记本电脑"上删除并重新安装后,情况并没有改变。

・它也开始在"台式计算机"上给出一个错误,即使重新安装后情况仍然存在。 它没有改变

・目前、他使用的是原始的 PSPICE、但我也想使用 TI 的 PSPICE。

・现在,我想每个人只能拥有一个 PSPICE,所以在这种情况下,他会统一帐户到一台 PC。

——

最棒的区域

长冈耕平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kohei、

    PSpice for TI 可由一名用户安装在最多3台计算机上。 许可证将在一年后过期、必须重新更新。 这可能看起来像是新安装、并使用户超过3个安装限制。  

    我可以禁用所有旧安装、然后他们可以再次尝试安装。

    此外、PSpice for TI 和 PSpice 商业(SPB)可以在同一台计算机上运行。

    由于 PSpice for TI 无法正常工作、我将提交禁用请求。 这并不像我将会打破任何尚未打破的东西。

    完成后、我会在这里发布。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David-san

    很抱歉这么晚才回复。 感谢您的答复。

    如下所示。

    我在等你的答复。

    Regars;

    长冈耕平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kohei-san:

    这里有一点延迟。 这些工程师不在办公室(可能是中国新年)。 它已经升级、但它是星期五。 我相信这项培训将在星期一完成。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David-san

    感谢您的支持!  

    客户了解避免的情况。

    完成后请分享。

    此致;

    长冈耕平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Kohei-San、

    旧安装已禁用。 您可以在计算机上安装新版本。

    David