This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功率级设计器:CertusPro-NX 的差分到单端转换

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1469445/powerstage-designer-differential-to-single-ended-conversion-for-certuspro-nx

器件型号:功率级设计器

工具与软件:

嗨、

找不到相关器件型号、因此我随机写了一些内容。

Im 使用 Lattice 的 certuspro-nx 100、我想使用串行器/解串器线路作为单端而不是差分。

首先我想通过一个电容器和电阻器将负极部分短路接地、但我不知道 Lattica 是否保证它在他们的架构上工作。

我想使用以将数据传输到最高6.25G、因此我看到还有一个使用平衡-非平衡变压器的选项。

您对符合我的规格的平衡-非平衡变压器有什么建议吗? 或者采用不同的方法?