This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606:提供最新设计文件

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, TMDSCNCD280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1484421/tida-01606-tida-01606-latest-design-files-availablity

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD280039C

工具与软件:

嗨、团队:
设计指南:TIDA-01606已发布一段时间、但相关原理图、物料清单(BOM)文件和其他文件似乎尚未相应地发布、就在此时、TIDA-01606的 Web 链接显示了有关这些项目的"我们找不到页面"。

我有以下条件:

1:何时发布关联的文件?

2:在设计指南 TIDA-01606中、第29页显示"TMDSCNCD280039C 评估和开发板未来受支持"、PLS 确认此支持何时可用?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.周末更新了最新的设计文件。  请检查。

    2. 039C 软件仍在验证中。  我的估计是2-3个月。  1606 E7 HW 设计应能够支持39C。  我们只需要在最后对其进行测试

    可能会有一些与379d 类似的软件更改

    开尔文