This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:LiFePO4电池应用

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449, BQ76930, CSD19536KTT, CSD13381F4, LMT01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1484317/tida-00449-lifepo4-battery-application

器件型号:TIDA-00449
主题中讨论的其他器件: BQ76930CSD19536KTTCSD13381F4LMT01

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们希望就我们客户的以下咨询获得您的帮助。

我希望在此寻求您的专业知识和指导、以了解如何修改 TIDA-00449参考设计以与 LiFePO4电池兼容。 我们的目标是确保电池管理系统利用这些电池实现出色运行。 以下是我们需要澄清的关键问题和要点:

固件修改

  1. 设置 OV 和 UV 阈值

    • LiFePO4电池的过压(OV)和欠压(UV)建议电压阈值是多少?

    • 我们应该如何修改 drv_bq76930.c 文件以设置这些阈值?

  2. 更新固件

    • 您能否提供通过 MSP430微控制器更新 bq76930上固件的详细过程?

    • 此更新过程是否需要任何特定工具或软件?

    • 是否可以通过 I2C 通信使用 Arduino 直接修改固件? 如果是、您能否提供有关此流程的指导? 这将是我的首选、我对其他可能性不感兴趣。

对元件所做的调整

  1. MOSFET 兼容性

    • 电流 MOSFET (CSD19536KTT 和 CSD13381F4)是否适合与 LiFePO4电池配合使用? 如果没有、您是否可以建议进行适当的更换?

  2. 电流检测和保护

    • 我们是否应该修改检测电阻或保护电路以适应 LiFePO4电池的特性?

    • 为了确保实现准确的电流检测和保护、是否需要更改任何具体注意事项或元件?

其他注意事项

  1. 温度监测

    • 当前的温度传感器(LMT01和外部热敏电阻)是否足以监测 LiFePO4电池?

    • 我们是否需要修改任何温度阈值或校准设置?

您对于这些问题的见解和建议对于确保我们采用 LiFePO4电池的电池管理系统安全高效地运行非常重要。 我们期待着您对这些问题的专家指导。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danilo。

    我们将很快回复您。

    谢谢!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LiFePO4 OV UV 需要根据系统要求进行设置。
    请根据代码检查、通过 I2C 写入寄存器
    BQ76930只能通过 I2C 写入、不需要使用任何 MCU

    3.没问题,但您需要根据您的系统要求进行选择

    4.没有答案。 您需要根据放电和电荷值调整系统

    5.我觉得不必要,但请根据实际系统温度进行调整

    谢谢!
    简森