This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP31349:寻求48V/12V 分立解决方案

Guru**** 2924360 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP31349, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1484737/pmp31349-ask-for-48v-12v-discrete-solution

器件型号:PMP31349
Thread 中讨论的其他器件: LM5148

工具与软件:

尊敬的 Expert:

这适用于 Compal ORV3管理板项目、最终客户是戴尔。

客户需要48V 至12V 解决方案、规格如下。

40~60Vdc 输入、12Vdc 输出最大300W

我提出了以下解决方案、但由于热问题、他们更喜欢分立式解决方案。   

PMP4435参考设计| 德州仪器 TI.com (300W)

PMP31349参考设计| 德州仪器 TI.com (240W)

PMP23340C2K 参考设计| 德州仪器 TI.com (1.1kW)

 PMP31349是否是分立解决方案?

您还有其他建议吗?

谢谢。

此致、

Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    PMP31349使用我们的 LM5148降压控制器+(外部) LMG2100 GaN 半桥。

    它是一个很好的切入点、但应根据客户的要求进行优化。

    第一个想法 是将 LMG2100替换为2个 LMG3100 (单个 GaN FET)、以便在2个器件之间分配功率耗散。