This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:使用 LM27762是否可以获得+/-5V 电压?

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1484413/lm27762-is-it-possible-to-get--5volts-using-the-lm27762

器件型号:LM27762

工具与软件:

大家好、我提出这个问题、因为我已经进行了一些仿真、无法获得想要的结果、即+/-5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Farjan、

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    LM27762可以达到+/-5V。 但输入电压需要高于5V。 (与 VIN 相比、此器件只能将+/-电压调节至较小的+/-电压)。

    5.5V 是允许的最大 VIN。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。