This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23486:隔离电压和特性阻抗

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1469205/pmp23486-isolation-voltage-and-characteristic-impedance

器件型号:PMP23486
Thread 中讨论的其他器件: UCC25800

工具与软件:

您好!

我已经阅读了 使用  UCC25800控制器的 PMP23486的测试报告。 在表1 (3.6kV PEAK 隔离电压)和第2页、使用从次级侧看到的14uH 电感计算特性阻抗。

Q1) 隔离电压是经过测试还是仿真? 如果是仿真的、使用的是哪个工具?

Q2)电感值是基于测量值、计算值还是仿真值? 计算或仿真文件是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、目前正在调查此问题。 如有答案、将会发布。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed、很遗憾、设计它的工程师已经不在 TI 了。

    1) 1)我不相信他会测试这一点、但我相信他确实与磁性元件供应商密切合作来获得这种隔离值。  

    2) 2)这是通过计算完成的。 我们可以离线讨论。 我会发送朋友请求。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!