This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00333:数据速率查询

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00333, ISO3082, ISO1410, ISO3080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1482784/tida-00333-data-rate-inquiry

器件型号:TIDA-00333
主题中讨论的其他器件: ISO3082ISO1410ISO3080

工具与软件:

尊敬的专家:

我有一个关于 TIDA-00333设计的问题。 本设计中使用的收发器是 ISO3082、根据数据表、该收发器的数据速率为200kbps。 然而、TIDA-00333的指南中提到数据速率限制为100kbps。

我的问题是:为什么数据速率会降低到100kbps? 我需要的数据速率为115200bps。 我知道您建议使用 ISO1410来实现更高的数据速率、并且其数据速率指定为500kbps。 基于新设计、实际可实现的数据速率是多少?

具有 ISO3082的中继器:

www.ti.com/.../tidu590.pdf

具有 ISO1410的中继器:

www.ti.com/.../slyt480a.pdf

此外、我还有一个问题。 在使用 ISO3082的设计中、两个收发器的驱动器输入端之间连接了一个100pF 电容器、并将一个300Ω 电阻器与该电容器串联(CD = 100pF)。 添加此电阻器的原因是什么?

非常感谢您的见解。

谢谢!

Saeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saeed、  

    由于应用中预期有高节点数和长电缆、TIDA-00333建议数据速率低于100kbps。 此外、ISO3082是一款较旧的器件、因此驱动强度不如以前。 设备能够以200kbps 的速率进行传输;但是、较长的电缆长度可能会降低最大数据速率。 对于大多数应用、我预计115200kbps 可以正常工作。

    但是、ISO1410使用最新的隔离技术、并且 在 电缆长度更长的情况下可提供更高的稳定性(ATE 115200kbps)。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。

    在采用 ISO1410的全新设计中、整个设计的数据速率是多少? 是否已经过测试?

    只有电缆长度会影响数据速率、还是施密特触发也会产生影响?

    此外、您可以回答我之前的问题吗?

    在使用 ISO3082的设计中、两个收发器的驱动器输入端之间连接了一个100pF 电容器、并将一个300Ω 电阻器与该电容器串联(CD = 100pF)。 添加此电阻器的原因是什么?

    谢谢!

    Saeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    [报价 userid="60699" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1482784/tida-00333-data-rate-inquiry/5696011 #5696011"]在使用 ISO1410的新设计中、整个设计的数据速率是多少? 是否进行过测试?

    ISO1410尚未在参考设计中进行测试、但是它是 P2P、具有改进的传播延迟。 最大速度应该会有所改善、并且需要根据 slyt480中的步骤3、图4重新计算 RC 时间常数。  当然可以继续使用 ISO3080。  

    电缆长度是否只影响数据速率、或者施密特触发是否也有影响?

    数据电缆长度对数据速率的影响最大(请参阅图1)。 施密特触发的传播延迟仅为几纳秒。  

    Unknown 说:
    此外,我还有一个问题。 在使用 ISO3082的设计中、两个收发器的驱动器输入端之间连接了一个100pF 电容器、并将一个300Ω 电阻器与该电容器串联(CD = 100pF)。 添加此电阻器的原因是什么?[/QUOT]

    300Ω 和 100pF 是在图4中为方向控制设置时间常数的 Rd 和 CD。

    此致!
    Andrew