This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41106:具有 UCC256601的 PMP41106

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1481691/pmp41106-pmp41106-with-ucc256601

器件型号:PMP41106

工具与软件:

大家好、我将根据 PMP41106应用手册开发电池充电器。 由于 UCC255603无法进行大规模生产、因此我将使用 UCC256601。 我的配置与原理图相同、但充电不正确。  

当功率较低时、IC 处于突发模式、并且可以正确充电(图1和2)、但是一旦电池电压增加和功率需求增加、它只是 短暂充电、然后触发故障停止开关1秒(图3)。  开关周期随 Vbat 和功率需求而变化。 在开关期间、它似乎处于突发模式(图4)、即使与功率对应的 FBreplica 应高于 HFBurstEntry。

我是否应该更改某些内容来将电路调整为 UCC256601 (HV 引脚除外)?

IFB 是 UCC256603的一半、我是否应该更改 LL 并将其设置为以不同的方式定义突发阈值?

我已经检查了 ISNS、BLK、OVP/OTP、并且没有看到任何引脚高于故障阈值、您知道触发故障模式的是什么吗?

                         

图1:低功耗开关 (粉色:SW、绿色:Vout、黄色:输出电流)           2:低功耗开关 (粉色:SW、绿色:Vout、黄色:输出电流)  

                                 

图 3:高功率开关 (粉色:SW、绿色:Vout、黄色:输出电流)                  图4:高功率开关 (粉色:SW、绿色:Vout、黄色:输出电流)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我触发了什么故障吗? 您是否还验证了 OPP、VCC 电压?

    您是否能够共享 ISNS、SW、R38电压(将原理图中的 R38替换为10k)、输出电压? 当您发现故障问题时、输出功率级别是多少?

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道触发了什么错误、因为我没有看到任何引脚高于或低于故障阈值。  

    我已将 LL 更改为禁用突发模式(VLA-VLLB = 2.185)、它的行为类似、但现在它在300ms 内切换(无论输出电压和功率如何都不重要)、然后它会触发故障

    粉色:SW 和绿色:ISNS

    粉色:SW 和蓝色:Vr38 (10k)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.可以根据该计算表检查相关电路参数、确保所有参数都适用、请选择 UCC256601。

    2. IFB 与 UCC256603不同并且功率级可能与参考设计不同、您可以根据 功率级调整补偿电路。  

     e2e.ti.com/.../UCC25660x_5F00_CALC_5F00_1.0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经在使用由名为 UCC356601的计算工具建议的补偿值、但问题仍然存在。 它看起来并不像一个补偿问题、因为它在300ms 内稳定地开关。 我需要知道可能会触发错误的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Manikanta Pallantla 您能看看这些结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ISNS 幅度太低。 您是否可以增加 ISNS 电阻值? 不要禁用突发模式。  

    我想知道您要测试的功率和输出电压电平是多少。 另外,你能告诉我 Vr38的平均值是什么吗? 您必须对该信号使用较小的比例。  

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的重播。 我已运行一些测试、似乎 IC 会触发热关断。 我已经用热像仪检查了、机箱到达105°C、这可能是它在短时间内运行良好然后停止的原因。  

    我有点惊讶、因为我使用的 FET (IPW60R180P7XKSA1)的 Qg 比应用手册中使用的 FET 更小。 你知道什么可能会加热它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有回答您之前的问题。 我使用55V 和3A 输出、125W 对其进行测试。

    Vr38是放置在光耦合器发射极和 GND 之间的10k 电阻器中的电压。 我还将 Isns 增加到200欧姆、但它仍然会触发热关断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何为控制器提供 VCC? HV 引脚连接到了哪里?

    此致

    Manikanta P