This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:询问 SMPS 开发和适用 IC

Guru**** 2588705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1483568/uc2844-inquiry-about-smps-development-and-suitable-ics

器件型号:UC2844
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950

工具与软件:

您好!

我对 SMPS 开发、相关规格以及可能的 IC 选项有疑问。

规格如下:

多路输出反激式转换器

输入电压范围:250V ~ 1000V
控制输出电压范围:24V 或5V
输出功率:大约300W

我们正计划为公司的大规模生产开发符合上述规格的 SMPS。

您能否推荐适用于此应用的 IC? 如果可用、请提供 IC 数据表以及应用手册。

谢谢你。