This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:TIDA-050047

Guru**** 2868450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25713, TPS25751, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1483270/tida-050047-tida-050047

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件:TPS25751BQ25798、BQ25731 、BQ25713

工具与软件:

我们计划使用以下配置来设计移动电源。

连接器类型(输入侧)  

USB Type-C 端口  

输入电压  

5V/9V  

输入电流  

3A/2A  

连接器类型(输出侧)  

USB Type-C 端口 x1、USB-A 端口 x2  

输出电压  

USB Type-C 为5V/9V  

USB-A 为5V  

输出电流  

总计32W - USB Type-C 为3A/2.22A  

USB-A 为2.4A  

电池类型  

充电锂离子电池  

电池容量  

3.6V、15000 mA  

重大意义  

大约 3小时35分钟  

请您为该产品推荐合适的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    关于 USB-C PD IC、我们建议使用 TPS25751。

    我将该线程重新分配给 BQ 团队、以便他们就 BQ IC 提出建议。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    充电电流需要>>(15000mA /HR)/3.5小时= 4.3A。 BQ25798封装在热方面限制为4.5A。  因此、我推荐 具有外部 FET 的 BQ25713或 BQ25731控制器。   请注意、这些充电控制器不提供充电终止功能。  因此、需要使用其他方法(例如电量监测计 IC)、以便主机向 BQ25713/BQ25731发送 I2C 电荷停止注释。

    此致、

    Jeff