This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:有关如何提供 PG 引脚电压的问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1, UCC14141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1483496/ucc14141-q1-questions-about-how-to-supply-pg-pin-voltage

器件型号:UCC14141-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC5880-Q1

工具与软件:

网址: www.ti.com/.../UCC5880QEVM-057 

 

我可以在 UCC5880-Q1EVM.pdf 中看到原理图

UCC5880-Q1是一款栅极驱动器 IC、 UCC14141-Q1用于为栅极驱动器的次级侧提供电压。
TPS78501QDRBQ1似乎用作稳压器来为 UCC14141的 PG 引脚供电。

如果控制板可以向 UCC14141的 PG 引脚施加3.3或5V 的电源、我想知道我是否不需要使用 TPS78501QDRBQ1。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、您只需为 PG 提供适当的上拉偏置。 /PWM PG 是开漏输出状态信号、因此请注意它将拉至低电平(短路)并变为高电平(开路)。

    Steve