This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:共享 Webench 文件

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1483109/webench-power-designer-sharing-webench-files

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具与软件:

大家好、团队成员:

共享 webench 文件是否在线工作? 我一直在尝试分享我给自己和他人的 webench 文件,但我从来没有收到一封电子邮件。

但是、我永远不会收到包含文件的电子邮件? 这是一个错误吗?或者我是否必须允许权限?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishka:

    我们已经验证可以将 Webench 设计共享给电子邮件 ID。
    您可以检查 您的垃圾邮件文件夹中是否有来自德州仪器(TI)的任何电子邮件吗?

    或者、可以生成可以共享的公共链接。 通过此链接可访问您的完整设计详细信息和规格。

    请按照以下步骤操作。

    1.创建 Webench 设计、点击"Export"选项卡。 查找下方的共享图标。 请点击此配置文件。

    2.从"公共链接"选项卡中点击"获取链接"。

    3.生成的链接可以共享以访问该 设计。

    如有任何疑问、请返回我们的网站。

    谢谢。此致、

    Umayal