This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:PFC 电感器- 145450共模扼流圈- 047690 1.6kW 变压器- 181923年

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1480887/tida-010933-pfc-inductor---145450-common-mode-choke---047690-1-6kw-transformer---181923

器件型号:TIDA-010933

工具与软件:

查询有关1.6kW 微型逆变器参考设计定制组件的信息

尊敬的德州仪器(TI)技术支持团队:

我希望这封邮件能让您满意。

我目前正在研究您的1.6kW 微型逆变器参考设计、并注意到它使用了 Bourns 的以下定制组件:

PFC 电感器- 145450

共模扼流圈- 047690

1.6kW 变压器- 181923年

这些组件不能通过标准分销商(如 Mouser 或 Farnell)获得。

我位于捷克共和国,欧盟,我已经直接联系到伯恩斯。 但是、他们建议我联系当地分销商、他们可以是 Mouser、也可以是 Farnell。 由于这些分销商没有上述组件、因此我向您寻求帮助。

请您提供有关这些部件的更多信息吗? 具体而言、我希望澄清:

供货情况:这些器件是否可直接购买、或者是否有其他推荐的供应商?

替代方案:是否有任何等效组件可在不影响设计性能的情况下使用?

技术规范:您能否分享详细的规范或建议一种申请样片进行原型设计的方法?

非常感谢您的时间和帮助。 感谢您的支持、期待您的答复。

此致、

Jaroslav D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我知道,我知道,你一定会喜欢的。" 或者,如果有人成功地从 Bourns 订购零件,我会感谢他人的任何经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaroslav、
    很抱歉迟到的答案。

    这些器件的数据表现已公开、可在 Bourns 网站上找到。
    https://bourns.com/products/magnetic-products

    有关供货情况和购买问题、请联系 Bourns。 我会直接与您分享一份联系信息。

    此致、Seva。