This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG342X-BB-EVM:适用于 TI PSpice 的 LMG342X-BB-EVM 和 LMG3522EVM-042模型

Guru**** 2564140 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3522EVM-042, LMG342X-BB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1482680/lmg342x-bb-evm-lmg342x-bb-evm-and-lmg3522evm-042-model-for-pspice-for-ti

器件型号:LMG342X-BB-EVM
主题中讨论的其他器件:LMG3522EVM-042

工具与软件:

我即将写信询问适用于 LMG342X-BB-EVM 和 LMG3522EVM-042评估模块的 PSpice for TI 模型的可用性。

您能否告诉我这些模型是否可供下载、或者是否有计划在不久的将来发布它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有器件的 PSpice 模型、请参阅此处的链接: https://www.ti.com/lit/zip/snom770

    我们目前没有将测试台示例配置为半桥 EVM、但您可以使用该器件模型来创建完整的测试台

    谢谢!
    Zach S