This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:Debbuger

Guru**** 2973230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1482599/lp-xds110-debbuger

器件型号:LP-XDS110

工具与软件:

我想将调试器电缆延长至3米 JTAG 是否支持最多3米?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您很可能会在3米距离处遇到保真度问题。 我们建议在需要缓冲器之前最大长度为6英寸。

    首先降低 JTAG 速度、然后查看这是否适合您并考虑使用4线制 JTAG。 请注意、我们的默认 JTAG 速度为5.5MHz

    如果没有、则考虑添加缓冲器以允许更长的长度。

    按钮