This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62441-Q1:WebBench 在尝试更改器件值时卡住。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1480568/tps62441-q1-webbench-gets-stuck-loading-when-trying-to-change-part-value

器件型号:TPS62441-Q1

工具与软件:

您好!

我将尝试使用我为使用此器件的设计选择的值来查看此器件的相位裕度和增益裕度。 当将模式切换为 COMP 设置1并启用 SSC、当尝试更改元件值时(例如、将与 PGOOD 串联的电阻器从100k 更改为1M)、WebBench 会在顶部启动负载条、而不会加载新器件。

如有任何帮助、将不胜感激。

谢谢!