This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30495:需要定制变压器验证。

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1481985/pmp30495-custom-transformer-verification-required

器件型号:PMP30495

工具与软件:

您好!

需要进行原理图检查和定制变压器验证。 附上原理图和定制变压器参数:

输出:12V 1.5A
N4辅助:15V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果变压器饱和电流大于0.7A、则应能正常工作。 请注意、仍必须在实验室对该设计进行验证、以确保系统稳定安全。

    谢谢!

    Florian

    此信函及相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、且须遵守 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)