This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23200:PMP23200

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5001-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1478606/pmp23200-pmp23200

器件型号:PMP23200
主题中讨论的其他器件:TPS7H5001-SP

工具与软件:

您好!
1)对于 T101、其尺寸如何设置为 R102=0.3 Ω
R102 = v43*nsec(50)/i21
R102的尺寸如何?
R101 = VCS_ILIM (1.05)/I21
R101的尺寸如何?



2) 为什么 SW 未连接到 GND ?
当 D102未组装时、二极管将如何连接到 LC 滤波器?
Vout=2*Vin*nsec/Npri*d
此规则是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)选择 R102在初级 FET 死区时间内复位内核。 该值是凭经验得到的。 在最大负载下、R101选择为 OCP 电平的大约一半。

    2) 2)次级开关节点未接地、该节点是进入 LC 滤波器以产生输出电压的波形。 请注意、次级整流器是同步的、以 GND 为基准驱动。 D102用于电压钳位电路、以减少次级侧的振铃。 在实践中、我们发现通过 D301和 D302实现二极管 ORing 是更好的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    1) 1)我认为该变压器应该检测电流、并将其提供给 PWM 控制器以进行反馈或 OCP、 我认为 R102基于该变压器数据表中的公式、请参阅以下内容。  
    问题是这个等式不会给出我们在 SCHEMTIC 中的 R102;您能解释一下吗?

    对于 R101、我认为它的大小应基于这个等式


    ILpeak 应为35A、Ns=2、Np=6、NCSP=1、NCSS=50、这将导致0.23A。
    RCS = 1.05/ 0.23=4.5 Ω、而不是0.3。
    我是不是漏了点东西?

    2)应用说明中提到电阻-电容-二极管钳位电路可用于限制开关节点处的电压,此 RCD 是否对应于 D103和 R & C 的右侧?  
    D105也是如此。
    此 RCD 与 D301与 D302的 OR-ing 有何区别?

    BR、
    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    1) 1)数据表上的信息更像是他们用于验证电流检测变压器功能的示例测试。 数据表中的公式用于确定 R101值。 R102用于在死区时间内对磁芯退磁。 需要执行这一操作的原因是电流检测变压器仅在初级侧检测到正电流、因此需要进行退磁以防止饱和。

    2) 2) TPS7H5001-SP 数据表的应用部分考虑了在初级侧使用 RCD 钳位的推挽式拓扑。 该拓扑通常需要这种拓扑、但全桥不需要在初级侧使用钳位。 两种拓扑都需要在次级侧有一些钳位或缓冲器。 可使用的电路有很多、可选择将 D301和 D302 ORing 连接到 RC 来减少振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:
    1)如何选择 R102的值?
    如果数据表中的公式为 R101、为什么我从计算中获得的值与原理图中的值不同?
    2)同意,但为什么那么帽之前的电阻器? 是否应更改位置以使用 RC 网络?

    BR、
    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    1) 1)根据经验选择 R102、计算起来更加困难、因为该电阻器用于抑制由变压器和 PCB 中寄生效应引起的能量。 对于 R101、我为 ILIM 添加了裕度、以允许在 OCP 跳闸之前产生更高的输出电流。

    2) 2)您可以让电容和电阻器彼此并联、另一侧可以是直流节点、因此 VOUT 或 SGND 节点可以正常工作。

    谢谢!

    John