This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:LMC-022097许可证呼叫失败错误

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1473860/pspice-for-ti-lmc-022097-license-call-failed-error

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!  

我已在自己的计算机上多次卸载并重新安装 PSpice for TI、但仍然显示此错误:

我已经能够对没有生成错误的电路运行仿真、但是当我重新打开应用程序以在窗口关闭后模拟相同或不同的电路时、我收到这个错误。  

请帮助我修复此问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    卸载时、您是否使用了添加/删除程序实用程序?

    程序正在查找许可证。

    您是否可以检查许可证的以下路径?

    %appdata%\Cadences\VBL\TI_PSpice_231\license

    这里有 shoujld 文件、license.txt

    文件日期是否与您上次安装该工具时的日期相同?

    我们可以进行调试的另一项操作是设置环境变量、以便在调用该工具时捕获大量数据。


    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量
    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。 该变量设置为对许可问题进行故障排除。 在调用 Cadence 工具之前必须设置 CDS_LIC_QA_TEST。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。
    窗口:
    访问 Windows 按钮、为您的帐户搜索编辑环境变量。
    New > CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadences\qalog.txt
    设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到许可错误、请将 qalog.txt 文件发送至客户支持。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而变得非常大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。
    注意:请勿在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请在 c:\cadence 中或在另一个驱动器(如 d:\)中设置。

    我明天就出去了,星期一是一个假期,所以我的答复将会延迟。

    致歉、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我使用了添加/删除程序实用程序。  

    我检查下面列出的路径并找到 license.txt 文件。 文件日期与我的安装日期相符。  

    我设置 CDS_LIC_QA_TEST 环境变量并具有一个 qalog.txt 文件。 您希望我如何将文件提供给您?

    非常感谢  

    Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    是的、请共享您的 qalog.txt 文件。

    谢谢!
    JC