This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:TPS628502波特图仿真问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1473641/tps628502-q1-tps628502-bode-plot-simulation-issue

器件型号:TPS628502-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队成员:

LV-Buck PWM 的驱动条件 IC:

输入电压= 3.3V

输出电压= 1.15V

负载电流(最大值) = 0.1A ~ 2A

电压纹波=(+/-) 25mV

我们使用来自 TI SPICE 建模的 SIMPLIS 仿真工具、但相位裕度是不够的(~35 < 45)。

那么,你能给我们提供一些关于这个问题的反馈吗?

谢谢、祝你好运!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享用于仿真的原理图?

    您是否曾尝试过增大 Cout 来改善相位裕度?

    此致、

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    感谢您的答复。

    原理图可按如下所示列出。

    Cin  = 10uF x2、

    Cout = 10uFx2、

    L=0.47uF、

    Cf=0.1nF、1nF、10nF

    另一方面、我们希望了解交流和负载瞬态的更好 Cff。

    谢谢、祝你好运!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Load-Transient.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在一两天内审核并更新您的信息。

    此致、

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 使用相同的 BOM 进行了快速仿真、得到了72.5deg PM...

    此致、

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为我们优化了哪个 Cff 值(0.1n、1n、10nF)?

    如果 PWM 设置频率 = 2.25MHz、交叉频率(285 KHz -->或...)如何?

    谢谢和最好的问候~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weng、

    Cff 使用10pF (建议值)。

    请参阅上面的屏幕截图。 交叉频率~ 144kHz、这在该转换器的最大带宽范围内。  

    谢谢!

    进纸器