This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41031:有关反激式转换器设计(300-1500V 输入电压、24V 输出电压、500W)中 UCC28740应用的技术查询

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, PMP41031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1481868/pmp41031-technical-inquiry-regarding-ucc28740-application-in-flyback-converter-design-300-1500v-vin-24v-vout-500w

器件型号:PMP41031
Thread 中讨论的其他器件:UCC28740

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我目前正在使用 UCC28740控制器设计一个反激式转换器(参考 PMP41031设计)、具体规格如下:

  • 输入:  300-1500V DC

  • 输出电容损耗:  双通道24V/12A

在调试过程中、我遇到了有关 PMP41031原理图和实现的以下问题:

与引脚电路(R21、R48、D18、D19)进行比较
a)二极管 D18和 D19的用途是什么? 它们是否用于抑制 VS 引脚上的接地噪声干扰?
b)为什么 D18和 D19连接到 R21/R48的中点? 这实现了什么设计目标?

2.变压器 T12和二极管 D5/D7 (VDD 电路)
a) D5和 D7的用途是允许在 Q3关断时变压器的能量再循环到 VDD?
b)应如何缓解此配置引起的反向电压问题? 是否可以将 D5/D7直接连接到 GND (而不是 VDD)解决此问题?

3、变压器设计与 CS 保护触发
电流互感器参数:

  • LP = 280μH、Np = 33、Ns = 4、Na = 3

问题:  输入为350V 时、由于初级峰值电流过大、24V/0.5A 次级负载会触发 CS 保护(RCS = 0.06Ω)。
a)这种过早保护的潜在根源是什么?
b)您会建议哪些纠正措施(例如、变压器优化、CS 网络调整)?

非常感谢您的专家指导。 请回复:  1024242013@tju.edu.cn

感谢您的支持!

此致